MCU プロジェクト (NXP S32k146) に RTT ビューアーのログ機能を追加しました。RTT サポートのない通常のプロジェクトでは、MCU は VLPS に正しく入ることができ、VLPS モードで約 0.5 mA と非常に低くなる電流消費をチェックすることでこれを確認できます。ただし、プロジェクトで RTT を有効にすると、MCU は VLPS モードに入ることができず、VLPR のままになります。この時点での電流消費量は、約 5 mA で、前のシナリオと比較して 10 倍高くなります。
RTT サポートを有効にした状態で MCU を VLPS モードにする方法 (VLPS モードを終了するとすぐに、また VLPS モードに入る前に RTT プリントの取得を開始するため) を知りたいです。
こんにちは@Sami2098さん、
どのデバッガーを使用しても、MCU は VLPS にアクセスできません。
MCU を VLPS で使用する場合は、デバッガーを切断する必要があります。
danielmartynek_0-1757061711327.png
よろしくお願いいたします。
ダニエル