現在、OpenSDA JTAG SWDインターフェースを備えたS32K142EVB-Q100開発ボードと、カスタムS32K142開発ボードを所有しています。S32K142EVB-Q100開発ボードのOpenSDA JTAGインターフェースをカスタム開発ボードのSWDインターフェースに接続し、S32K142EVB-Q100開発ボード上のPEMicroを使用してカスタム開発ボードをプログラムしたいと考えています。これは可能でしょうか?もし可能であれば、どのようにすればよいでしょうか?
J10 ジャンパーを接続せず、J107 ジャンパーをポイント 1-2 に接続して 2 つを直接接続しましたが、それでも自作の開発ボードにプログラムを書き込むことができません。
こんにちは
S32K1 ボード上の OpenSDA のファームウェアは PEMicro によって提供されていますが、そのファームウェアには、カスタム ボード上の S32K1 のデバッグに使用することができない制限があります。
PEMicro のテクニカル サポートは、 S32K142-Q48 のプログラム/デバッグの問題に記載されています。
当社のOpenSDAインターフェースは、オンボードターゲットデバイスのデバッグとプログラミングを目的とした評価用途向けに設計されています。外部カスタムボード上のデバイスのデバッグに使用することはできません。
カスタム ボードの場合、S32K1xx やその他の多くの ARM デバイスをサポートするスタンドアロンの Multilink ACP を購入することをお勧めします。
http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=15320168&productTab=5
よろしくお願いします、
ロビン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- スレッドは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいスレッドを開いて、閉じたスレッドを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------