2162950_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2162950_ja-JP

2162950_ja-JP

S32K5 ポートジェネレータの問題

こんにちは、

お客様 Schaeffler により次のことが発見されました。

ポート チャネルの設定を開始したときに、ジェネレーターに問題があることがわかりました。私の設定に問題があるのかもしれませんが、何が問題なのかわかりませんでした。

ファイル Siul2_Port_Ip_PBcfg.c では、EMIOS として設定されたすべてのチャネルの生成が正しくありません。

nxp52415_0-1756906948248.png



ジェネレータは「0」と「 PORT_INPUT_MUX_NO_INIT」を追加するのを忘れている

正しい構成は次のようになります。

 

nxp52415_1-1756906948258.png


これをどうすればCAN修正できるでしょうか?現時点では多くのポートを追加する必要があり、それらのいくつかを手動でやり直すのは大変な作業です。

よろしくお願いします。

RTDS32_CONFIG_TOOLRe: S32K5 PORT Generator issue

わかりました。新しいバージョンでテストして、問題が解決するかどうかを確認します。

Re: S32K5 PORT Generator issue

こんにちは、

残念ながら、パッケージ 0.4.5 に添付されていたリリース ノートには何も情報がありませんでした。

SO、どのような状況であなたの問題がわかるのでしょうか?新しいパッケージをインストールし、同じ構成で構成して、問題がまだ解決されるかどうかを確認することもできます。

よろしくお願いいたします。

Re: S32K5 PORT Generator issue

こんにちは、0.4.4でテスト中です

nxp52415_0-1756977249805.png


それは既知の問題ですか?お客様には、現在使用しているバージョン(かなり新しいバージョン)にアップデートすることをお勧めしますが、これで問題が解決しない場合は、お客様に苦労をかけずに済ませたいと思っています。

Re: S32K5 PORT Generator issue

こんにちは@nxp52415さん

パッケージ SW32K5_RTD_R23-11_0.4.5_D2508_DesignStudio_updatesite をエラーなしで使用しようとしました。

Nhi_Nguyen_0-1756973115961.png

どのパッケージを使用していますか?

よろしくお願いいたします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 12:11 AM
Updated by: