2162803_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2162803_zh-CN

2162803_zh-CN

#MCUXpresso-IDE 程序 " arm-none-eabi-c++ " 在 PATH 中找不到

你好

我在使用最新版本的MCUXpresso-IDE# 时遇到了一个问题,特此联系您。我最近更换了电脑并安装了 2025 年 6 月 27 日发布的 MCUXpresso-IDE IDE v25.6 [版本 136]。从 Git 导入我的项目后,它无法编译。我收到了以下错误消息:" 在 PATH " 中找不到程序 “arm-none-eabi-c++” 和 " 在 PATH 中找不到程序 “arm-none-eabi-gcc”。

在之前版本的 McuXpresso-IDE(v24.12 [Build 148])上,这个项目运行良好。有趣的是,我可以在新版本中创建新项目,并顺利编译它们。此外,我还可以导入和编译其他项目,但有一个项目有问题。

经过比较,我发现在这个特定项目的链接资源中缺少了一些路径变量:cmsis_pack_root、$、cmsis-rte 和 $。

您能帮我解决这个问题吗?

开发板Re: #MCUXpresso-IDE Program "arm-none-eabi-c++" not found in PATH

,@脑残粉

根据你的描述,这可能是 MCUXpresso IDE 25.03 的问题。

遗憾的是,我无法获得有关该问题的更详细描述,也无法重现该问题,因此无法找到根本原因。

BR

哈利

Re: #MCUXpresso-IDE Program "arm-none-eabi-c++" not found in PATH

你好@Harry_Zhang

谢谢您的答复。我刚刚进行了检查,工具链的参数完全相同。如果它能帮助你理解问题,我已经在新电脑上安装了版本 mcuxPresso IDE v24.12 [Build 148] [2025-01-10],这个项目运行良好。因此,这不是操作系统的问题。

不幸的是,我无法将我的 GIT 与项目一起附上。

Re: #MCUXpresso-IDE Program "arm-none-eabi-c++" not found in PATH

,@脑残粉

新项目运行正常 → 工具链已在 v25.6 中正确安装。

因此,我认为您可以检查工具链设置

右键单击有问题的项目 → 属性

Harry_Zhang_0-1756958672465.png

如果问题仍未解决,您可以链接您的 git。我可以试试。

BR

哈利



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 01:42 PM
Updated by: