2162612_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2162612_ja-JP

2162612_ja-JP

jlink gdbseverを使用してcsec関数をデバッグする方法

hi

csec 機能を有効にして CSEC_KEY_1 にキーを書き込み、jlink gdbsever を使用してアプリをデバッグすると、MCU がロックされます。

jlink gdbsever を使用して csec 機能をデバッグするには、すべての csec キーを消去する必要がありますか?

Re: how to debug csec function use jlink gdbsever

こんにちは@top

私はちょうどここで同様の質問に答えました:

https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K142 %E4% BD %BF% E7 %94% A8CSEc %E5% 8A %9F% E8 %83% BD %E8% 8...

はい、MASTER_ECU_KEY を認識した上で、CMD_DBG_CHAL コマンドと CMD_DBG_AUTH コマンドでキーを消去 (CSEc を無効にする) する必要があります。または別のデバッグプローブ(Pemicroなど)を使用する

よろしくお願いいたします。

ルーカス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:59 PM
更新者: