2162562_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2162562_ja-JP

2162562_ja-JP

S32K344 停止

こんにちは、チームの皆さん

S32K344 を使用してカスタム MCU ビルディングを構築しています。また、開発部門ではOSとしてfreeRTOSを使用しています。初期実行では問題は発生していません。しかし、15 分以上など長時間放置すると、ハングアップしてしまいます。何が間違っているのか教えてください。


よろしくお願いします。

ヴィナイ

Re: S32K344 Halts

こんにちは@vinaykl

問題を絞り込むには、さらに詳しい情報を提供する必要があります。

「ハングする」とは具体的にどういう意味ですか?
システムはループに陥っていますか、それとも障害例外が発生していますか?
まだ実行中のタスクはありますか、それともすべてがフリーズしていますか?

この種の動作は、スタック オーバーフロー、ヒープ枯渇、割り込み誤動作、タスク不足などのメモリ関連の問題によってCAN発生する可能性があります。

S32DS IDE には、ヒープ使用量ビュー、タスク リスト ビューなど、FreeRTOS アプリケーションの分析に役立つツールが含まれています。


よろしくお願いいたします。

ダニエル




标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 01:43 PM
更新人: