MPC5777C プロセッサ用のフラッシュ プログラミング ツールとは何ですか?現在、MPC5777C プロセッサのフラッシュを直接操作する必要があります。直接操作できるフラッシュツールを教えてください。たとえば、ARM アーキテクチャの場合、フラッシュ ツール S32 Flash Tool 2.3.3 は同じです。どうも ありがとうござい ます 。
Re: What is the flash programming tool for the MPC5777C processor?解決しました。どうもありがとうございます。Re: What is the flash programming tool for the MPC5777C processor?こんにちは、
.binを直接ダウンロードする他の方法はありますか?ファイル?
はい、そのような目的にはプログラマー/デバッガーを使用するだけです。
たとえば、PEMicro、Lauterbach など...
通常は、S レコード、ELF を提供しますが、サポートされているバイナリであれば問題ありません。
よろしくお願いいたします。
ピーター
Re: What is the flash programming tool for the MPC5777C processor?お返事ありがとうございます。お客様に.binを提供する必要がありますファイル書き込みプログラム。私たちは彼らにソースコードを渡したくありません。ただし、S32DS 2.1 では、コード プロジェクトをコンパイルしてダウンロードする必要があります。.binを直接ダウンロードする他の方法はありますか?ファイル?
当社には PEmicro Multilink および Cyclone プログラマ ツールがあります。PEmicro Multilink & Cyclone Programmers ツールを使用して .bin をダウンロードする方法ソース コード プロジェクトのないファイルですか?Re: What is the flash programming tool for the MPC5777C processor?こんにちは、
このマイクロをサポートするプログラマーはたくさんいます。
例:
1. ラウターバッハ TRACE32
- サポートされているインターフェース:
- JTAG/OnCE デバッガー
- パラレルネクサストレース
- Aurora Nexus(高速シリアル)トレース
- トレース・トゥ・メモリ(対応デバイス)
- 特長:
- マルチコアデバッグ
- コプロセッサデバッグ(eTPU、GTM、SPT)
- XCP経由のソフトウェアのみのデバッグ
- リセットによるデバッグ
- 広範なトレースフィルタリングとトリガーオプション
- FLASHプログラミングサポート
2. PLSユニバーサルデバッグエンジン(UDE)
- 特長:
- マルチコアデバッグ
- NXP Power Architecture (MPC57xx) のサポート
- トレースおよびテストソリューションとの統合
- 柔軟なエミュレータプラットフォーム
3. PEmicro マルチリンク & Cyclone プログラマ
- モデル:
- Multilink Universal および Multilink FX Universal: USB ベースの高速で信頼性の高いデバッグとプログラミング。
- Cyclone Universal: スタンドアロンまたは PC 制御のフラッシュ プログラマー。
- サポートされている機能:
- フラッシュおよびEEPROMプログラミング
- BDMインターフェース経由のデバッグ
- CodeWarrior、IAR、Keilなどの開発ツールと互換性があります
よろしくお願いいたします。
ピーター