如果我想使用 eqADC 为 4 个通道(ANA14、ANA15、ANA16 和 ANA17 引脚)实现单个 ADC 读取触发信号。但是我不必要地不想一起读取完整的 ANA 寄存器,有没有办法可以将这些通道组合在一起然后触发信号一个中断来只读取这 4 个通道而不读取其他任何内容。
用于MPC5777C眼镜蛇控制器
还有多种选择,例如可以使用流模式或多个 CFIFO。这取决于你。
我建议您去看看以下内容:
还要注意以下公告,以了解命令排序的潜在问题:
https://www.nxp.com/docs/en/engineering-bulletin/EB00927.pdf
是的,我认为排水部分对我来说很清楚,但我更关心的是触发信号部分。就像我只想触发对 4 个特定 ADC 通道的读取一样。我们怎样才能做到这一点?就像 ADC_A 大概有 40 个频道但我真的只需要触发信号 4 个通道就能节省一些时间,这可能吗?或者我需要触发所有 ADC 的读取吗?
你可以只对这些通道使用特定的 RFIFOX,然后触发信号 DMA/中断来耗尽这个 FIFO。这对我来说似乎更容易。