2161461_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2161461_ja-JP

2161461_ja-JP

I2Cマスターが動作しない

こんにちは 、

S32K324 で I2C マスターをテストしようとしていますが、動作しません。

実際には、I2C マスターにコネクテッドされた I2C スレーブはありませんが、PTD13 (LPI2C_SDA) または PTD14 (LPI2C_SCL) に遷移は見られず、2 つのピンは常に HIGH です。

添付ファイルのような開始条件が表示されることを期待しています。

そこにプロジェクトが添付されています。

よろしく、フランチェスコ。

Re: I2C master not working

こんにちは@francescovicoさん

私の側では動作します - あなたのコードをテストしました。

あなたの側で機能しない場合は、何が機能しないのかを詳しく説明してください。

転送が呼び出されるときに DBGEN ビットが設定されていることを確認します。

CM7_1 を実行してテストしましたか?

外部プルアップ抵抗を使用していますか?


よろしくお願いいたします。

ダニエル


Re: I2C master not working

こんにちは、ダニエル。

まだうまく動作しません。

よろしく、フランチェスコ。

Re: I2C master not working

こんにちは@francescovico

danielmartynek_0-1756971786422.png

Init 関数の後に有効にします。

それ以外の場合、Init 関数はビットをクリアします。


よろしくお願いいたします。

ダニエル

NXPが提供するあらゆるサポート、情報、テクノロジー(以下「資料」)は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もなく現状のまま提供され、NXPは、適用法で認められる最大限の範囲において、資料に関連する直接的および間接的な責任および損害を一切否認します。NXPは、アプリケーションまたは製品設計に関するいかなる支援についても責任を負いません。資料は、NXP製品に関連してのみ使用できます。資料に関してNXPに提供されたフィードバックは、NXPにより制限なく使用できます。
Re: I2C master not working

こんにちは、ダニエル。

申し訳ありませんが、

IP_LPI2C_0->MCR |= LPI2C_MCR_DBGEN_MASK;

I2Cはまだ動作していません。

プロジェクトを添付しました。

よろしく、フランチェスコ。

Re: I2C master not working

こんにちは@francescovicoさん

CM7_1 が停止すると、MCU はデバッグ モードに入ります。
LPI2C が引き続き機能するようにするには、LPI2C_MCR の DBGEN ビットを設定してデバッグ中の操作を許可するか、CM7_1 を実行したままにします。


BR、ダニエル

Re: I2C master not working

こんにちは、ダニエル。

ありがとうございます。割り込みを初期化するのを忘れていたのは事実です。

また、割り込みが有効になっていると、I2C は動作しません。

割り込みが有効になっているプロジェクトが添付されています。

他に何か提案はありますか?

よろしくお願いします。


Re: I2C master not working

こんにちは、フランチェスコさん。

コードをテストしていませんが、LPI2C 割り込みが有効になっていないことがわかります。

LPI2C0_Master_Slave_IRQHandler を使用して IntCtrl_Ip ドライバを追加します。

そして、コード内でドライバを初期化します。


よろしくお願いいたします。

ダニエル


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 01:53 PM
Updated by: