2161446_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2161446_ja-JP

2161446_ja-JP

有効なライセンス期間を持つ新しいアクティベーション コードを取得するにはどうすればよいですか?

「S32DS for Arm 2018.R1」を再度使用する必要があります。

今日ダウンロードしたアクティベーション コード (「CA1E-5E8C-4B42-0655」) は、ライセンス リストでは有効期限切れ (2022 年 2 月 24 日) と表示されます。
(そのため、オフラインでのアクティベーションも失敗します。)

有効なライセンス有効期限を持つ新しい「アクティベーション コード」をCAN取得するにはどうすればよいですか?


Re: How do I obtain a new activation code with a valid license period?

ご協力ありがとうございます。

以下のフォルダを削除してインストールを実行した後、
オフラインアクティベーションは最終的に成功しました。

「C:\ProgramData\FLEXnet」


Re: How do I obtain a new activation code with a valid license period?

再開まで今しばらくお待ちください。

ただし、オフラインでのアクティベーションは依然として失敗しました。
「activation.xml」の内容は以下の通りです。
それでも、「ライセンスは生成できません。すでに期限が切れています。」と表示されます。

追加のトラブルシューティング手順に関するアドバイスをいただければ幸いです。


```xml: アクティベーション.xml

xmlバージョン= "1.0"エンコーディング= "UTF-8" ?>
    <レスポンスヘッダー>
        <バージョン番号> 1 バージョン番号>
        <レスポンスタイプ>失敗レスポンスタイプ>
        <リクエストシーケンス番号> 10 リクエストシーケンス番号>
        <リクエストハッシュ> 9E6B420F28F0F9C76D6E44B2108A35D7CF94AABF リクエストハッシュ>
    レスポンスヘッダー>
    <レスポンスデータ>
        < ResponseReason >拒否されました ResponseReason >
        <ErrorCode>ライセンスをCAN生成できません。すでに期限が切れています。ErrorCode>
    レスポンスデータ>
    <署名> C652403DBD48EB68DCF2D781A737EEEB9B2DCE16 署名>
    <署名バージョン> 1 署名バージョン>
レスポンス>

「」

フォーマットされた XML ファイルとライセンス リストのステータスを確認した結果を添付しました。これらも併せてご確認ください。


Re: How do I obtain a new activation code with a valid license period?

こんにちは、

ライセンスの有効期限を修正しました。ライセンスをオンラインでもオフラインでもアクティベート/更新するには、同じアクティベーション コードを使用してください。

お役に立てれば幸いです

Stan

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 12:18 AM
更新者: