我有一个 imx6Q 芯片,它移植了 Linux3.14.52 版本,并有 GPU 内核模块的驱动程序。现在我需要使用 OpenGL ES2.0,但在 NXP 官方网站上仍然找不到合适的库或预编译库。您能帮忙提供吗?谢谢
我将休假一周,在此期间可能无法回复。如果您赶时间,可以创建一张新票据。我的其他同事会支持你的。谢谢您的理解。
为较旧的嵌入式 Linux 系统(例如内核为 3.14.52 的 i.MX 6Q)寻找正确的图形库是一项挑战,因为这些库是专有的,与特定的板支持代码包 (BSP) 相关联。我不能提供这些文件,因为它们不能公开再发布。最好的方法是在恩智浦的档案或社区论坛上搜索与您的内核版本相匹配的官方电路板支持包,因为它将包含必要的用户空间库。或者,你也可以试试开源的 Etnaviv 驱动程序,不过其兼容性和功能可能会因内核不同而有所差异。
你好@125672
请参阅附件文件第 3.3 章
B.R