2161049_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2161049_ja-JP

2161049_ja-JP

FlexSPI (QSPI_B) を使用して、i.MX 8M Mini 上の標準 SPI ペリフェラルを制御できますか?

こんにちは、

私はi.MX 8M Miniを使用していますが、FlexSPI コントローラ (MOSI、MISO、SCLK、CS) を使用して標準 SPI デバイス (例: RTL8752H ) と通信できるかどうかを知りたいです。

ECSPI コントローラの使用が一般的に推奨されていることは理解していますが、特定の制約のため、代わりに FlexSPI を使用して標準 SPI デバイスを制御できるかどうかを評価する必要があります。

特に、i.MX 8M Mini 上のFlexSPI QSPI_Bを介して標準 SPI デバイス (RTL8752H) を制御およびテストできるかどうかを知りたいです。

私の質問は次のとおりです:
Q1.FlexSPI をこのように構成して、QSPI フラッシュではなく標準 SPI デバイスを制御することはCANますか?
Q2.はいの場合、既存の Linux カーネル サポート (例: spidev) はありますか。それとも、カスタム ドライバ/初期化が必要ですか。
Q3.いいえの場合、ECSPI を使用できない場合に利用できる代替手段は何ですか?

ありがとう。

스크린샷 2025-09-01 090813.png

Re: Can FlexSPI (QSPI_B) be used to control a standard SPI peripheral on i.MX 8M Mini?

こんにちは@cmw

Flexspi は spi フラッシュ デバイスにのみ CAN 接続します。標準 SPI デバイスに接続する場合は、ECSPI を選択する必要があります。

BR

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 07:02 AM
Updated by: