2160433_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2160433_zh-CN

2160433_zh-CN

MC9S12ZVM128 SRAM 双位 ECC 处理

我们正在使用 MC9S12ZVM128,想知道如何处理 SRAM 中的双位 ECC 错误。具体来说,系统是否可以通过使用以下方法执行软件重启来恢复正常运行 CPMUCOP = 0x01; CPMUARMCOP = 0x00;?

Re: MC9S12ZVM128 SRAM double bit ECC handling

你好,喇嘛

感谢您的答复。这个问题我们现在已经很清楚了,我相信我们可以结束这个话题。

BR, Mark

Re: MC9S12ZVM128 SRAM double bit ECC handling

您好,


让我来概括一下。


在 POR 期间,SRAM 将被初始化。如果检测到双位 ECC 错误:

内存访问受阻。

已通知启动器模块。

7.3.4内存初始化 ...

为避免出现虚假的 ECC 错误报告,允许在首次写入前进行读取的内存操作(如非对齐访问的读取-修改-写入操作)要求在执行首次读取-修改-写入访问之前,内存必须包含有效的 ECC 值。ECC 模块提供在开机阶段将整个内存内容初始化为零的逻辑。在初始化过程中,SRAM 的访问被禁用,RDY 状态位被清零。如果初始化过程完成,则可以访问 SRAM,并设置 RDY 状态位。


  1. POR(上电复位)

它的作用:POR 是通过重新启动电源或由专用 POR 信号触发的全面硬件 RESET。

对 ECC 错误的影响

-SRAM 已清除:所有易失性存储器都丢失,包括损坏的数据。

-ECC 逻辑已 RESET:所有 ECC 错误标志或状态位都被清除。

-寄存器RESET为默认值:所有配置寄存器返回其默认状态。

- 影响:除非从闪存或外部资源重新加载相同的损坏数据,否则系统将重新启动,双位 ECC 错误将不会继续存在。

________________________________________

  1. COP(计算机正常运行)RESET

它的作用:当软件无法及时维修时,看门狗定时器会触发 COP RESET。

对 ECC 错误的影响

- SRAM 未清除

- ECC 错误持续存在:如果损坏的数据仍在 SRAM 中,ECC 逻辑可能会在重启后再次检测到相同的双位错误。

-寄存器可能保留值:某些寄存器可能会保留其值,具体取决于RESET配置。

________________________________________

  1. 建议

如果您想保证消除 ECC 错误状态,请使用 POR RESET。如果您正在调试软件故障或从软件故障中恢复,并希望保留内存以供分析,则 RESET COP 可能更合适。

因此,最好确保在 POR 之后检查并处理 RDY,而不使用 RAM。 如果 COP 重新启动了系统,则尝试写入该字,并检查 ECC 错误是否确定。


此致

拉吉斯拉夫

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 02:01 PM
Updated by: