2160340_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2160340_ja-JP

2160340_ja-JP

S32K3_ BCTU の bctu リスト項目に十分なチャネルがありません。

こんにちは、NXP

BCTU を使用して ADC データ取得をトリガーします。現在、adc0、adc1、adc2の合計47チャネルを使用しています。

ただし、BCTU に設定できるリスト項目は 32 個だけです。

この問題を解決するにはどうすればCANますか?DMA を使用して ADC データを転送する必要があるためです。
企业微信截图_17563470121729.png企业微信截图_17563470121729.png

よろしくお願いします、
シアンロン

Re: S32K3_ not enough channels for the bctu list item of BCTU.

こんにちは@wuxianlong

BCTU には、CL 内に構成可能なチャネルが 32 個しかありません。これはハードウェアによってサポートされ、レジスタ空間に実装される最大値です。

bryan_brauchler_0-1756494686695.pngbryan_brauchler_0-1756494686695.png

ここでアプローチを変更することをお勧めします。特定のチャネルを変換するために特定の BCTU トリガー信号を使用するか、優先度の低い変換を実行するために BCTU リストではなく ADC の通常/注入変換チェーンの使用を検討してください。


最高、


ブライアン



Re: S32K3_ not enough channels for the bctu list item of BCTU.

当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。

ご利用のデバイスを教えていただけますでしょうか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 12:23 AM
更新者: