2160294_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2160294_zh-CN

2160294_zh-CN

[jisasofttech] [SE052F2] 符合 FIPS + FIDO 标准的设备推荐

专家们好


客户是 jisasofttech,其应用程序的目标是获得 FIPS 合规性和 FIDO 批准。SE052F2 是这种应用的正确选择吗?请予以说明。


顺祝商祺!

Re: [jisasofttech][SE052F2]FIPS + FIDO compliant device recommendation

嗨,Kan、

能否请您问问他们想要哪种 FIDO 批准?

Re: [jisasofttech][SE052F2]FIPS + FIDO compliant device recommendation

你好@nxg11900


客户还有一个问题,详情请参考下文。

如果我们使用 SE052F,SE 中是否有任何限制会限制 FIDO 的批准或可能成为 FIDO 的不合规之处?


请予以澄清。


顺祝商祺!

Re: [jisasofttech][SE052F2]FIPS + FIDO compliant device recommendation

你好,Kan、

SE052f 符合 FIPS 标准,但不符合 FIDO 标准。我们有一个用于 JCOP 的 FIDO 小程序,但它也没有通过 FIPS 认证。需要检查次数和数量,如果次数多,则需要联系产品经理。


此致敬礼,

Parth

Re: [jisasofttech][SE052F2]FIPS + FIDO compliant device recommendation

客户不回复是否需要进一步帮助。如果他们需要更多帮助,我们可以重新讨论这个问题。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-17-2025 02:32 AM
Updated by: