2159761_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2159761_zh-CN

2159761_zh-CN

如何为 Autosar MCAL 模块生成 MemMap 头文件(如 Gpt_MemMap.h)?

您好,我想咨询如何为 Autosar MCAL 环境中的模块生成 MemMap 头文件(如 Gpt_MemMap.h)。是否需要特定的工具或配置步骤来完成?期待您的回复。谢谢!

Re: How to generate MemMap header files (e.g., Gpt_MemMap.h) for Autosar MCAL modules

你好@luck1

这些文件由 RTD 开发团队创建,用户无法生成。

用户无法手动生成这些文件,因为它们是官方 RTD 版本的一部分,由开发人员直接提供。


此致,

丹尼尔

Re: How to generate MemMap header files (e.g., Gpt_MemMap.h) for Autosar MCAL modules

您好@danielmartynek

感谢您之前的回复。我知道 MCAL 模块的 MemMap 头文件可以在 \S32DS\software\PlatformSDK_S32K3\RTD\BaseNXP_TS_T40D34M30I0R0\include 目录中找到。

我想进一步澄清的是:这些头文件是手动编写的吗?还是由特定工具生成?如果是生成的,生成过程是怎样的?我有兴趣自己生成这些 MemMap 头文件,因此能否请您告诉我这些头文件是如何创建的?
致以最崇高的敬意

运气1

Re: How to generate MemMap header files (e.g., Gpt_MemMap.h) for Autosar MCAL modules

你好@luck1

头文件随 S32K1xx RTD 驱动程序一起分发。

使用最新的 S32K1xx RTD 3.0.0和 S32DS 3.6 IDE。

可通过此文件在 S32DS IDE 3.6 中安装 RTD:

SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip

然后,您就可以在该目录中找到所有头文件:

\S32DS\software\PlatformSDK_S32K3\RTD\BaseNXP_TS_T40D34M30I0R0\include\

danielmartynek_0-1756455145699.pngdanielmartynek_0-1756455145699.png

你也可以安装驱动程序的独立组网 (SA):

SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503.exe

头文件在同一目录下。


MCAL 配置可在 S32DS IDE 3.6 或其他 EB Tresos 中生成。


此致,

丹尼尔


Re: How to generate MemMap header files (e.g., Gpt_MemMap.h) for Autosar MCAL modules

@danielmartynek

尊敬的恩智浦技术支持团队

感谢您之前的回复。关于在 S32K14x 上为 Autosar MCAL 模块生成 MemMap 头文件(如 Gpt_MemMap.h)的问题,我想进一步说明具体的实现方法。

我想问一下:对于 S32K14x 的 MCAL 模块,通常使用哪些工具(如 EB tresos 或其他工具)来生成此类 MemMap 头文件?此外,是否有相关官方文件或配置指南详细说明生成 MemMap 头文件的具体步骤(例如如何设置内存映射规则、配置相关参数等)?

如果还有其他需要注意的要点或建议的实施方法,也请告诉我。

感谢您的支持。

Re: How to generate MemMap header files (e.g., Gpt_MemMap.h) for Autosar MCAL modules

你好@luck1

你能指定设备的部件号吗?


BR,丹尼尔

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 12:25 AM
Updated by: