2159665_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2159665_ja-JP

2159665_ja-JP

imx93 CPUの周波数値を取得する方法

こんにちは:

私のシステムは「Linux bopixel 6.1.22」です#154 SMP PREEMPT Mon Aug 25 16:07:47 CST 2025 aarch64 GNU/Linux”では、実際のCPUクォータの周波数値を読み取る必要があります。Linux C言語を使用してAPIインターフェース経由で取得することは可能ですか?

LinuxRe: imx93 how to get the frequency value of CPU

@ranYang @pengyong_zhangは役に立つかどうかと聞いています。@pengyong_zhang は、自身の BSP が DVFS をサポートしているかどうかさえ知りません。

最も残念なのは、 @pengyong_zhang が与えられたコマンドを試していないことです。

@ranYang iMX93 BSP はモード切り替えのみをサポートし、DVFS はサポートしていないSO、/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor ノードはありません。

Arm クロックをチェックするには、cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary を使用できます。

Re: imx93 how to get the frequency value of CPU

このデバイスのノード情報が作成されていません。CAN レジスタを通じて取得できますか?

Re: imx93 how to get the frequency value of CPU

こんにちは@ranYang

以下のコマンドを使用して CPU 周波数を確認 CAN。

/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor で

BR

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 02:09 PM
更新者: