刚刚从 Design Studio 3.6.1 更新到 3.6.3(全新安装),在窗户上。现在我的版本系统找不到 mingw gcc 了:
S32DS.3.6.3/S32DS/build_tools/msys32/mingw32/bin/i686-w64-mingw32-gcc.exe
确实没有。
DS 3.6.1 和 DS 3.6.3 的版本说明两者都声称设计工作室包括"MSYS2 2022.06-1。" 、因此版本相同,我认为 DS 3.6.3 不会有变化、然而,比较两个 DS 版本的 msys32 文件夹后发现,除了缺少 gcc 之外,还有很多不同之处。
这是故意的吗?
会有 DS 3.6.4 吗?"维修" ?
我是否可以将 MSys32 文件夹从我的 DS3.6.1 安装中复制到我的 DS3.6.3 安装中,作为一种变通办法?
你好、
抱歉耽搁了。在 S32DS v3.6.3 及更高版本中,完整的 MSYS2 已被移除——只剩下构建工具所需的部件。如果您需要完整的 msys2,可以自行安装。