S32DS for ARM V2.2、S32K144EVB を使用して、USB 経由で PC に接続し、サンプルを確認してデバッグしたいと思います。しかし、接続が認識されない。SO、助けを求めています。
Lee7_0-1756274626676.png
Lee7_1-1756274659957.png
Lee7_2-1756274689474.png
Lee7_3-1756274728920.png
こんにちは@Lee7さん、
D1 LED(リセット)が常に点灯している場合、 S32K144 は常にリセット状態になっています。正しいプログラムが書き込まれていないことが原因である可能性があります。
ぜひお試しください OpenSDAブートローダーモードに入る クリックします SDA_INFO.HTML チェック アプリケーションバージョン。
アプリケーションバージョン が1.19(OK) であれば 、EVB-S32K144にsrecファイルをドロップしてみてください。 テスト用に hello_world.srec を添付しました。赤と緑のRGB LEDが点滅するはずです。
Snag_1e21376f.png
Snag_1e215874.png
それでも問題が解決しない場合は、デバイスがロックされている可能性があります。最後の手段として、 OpenSDA を SEGGER J-Link に変更して、このコミュニティ投稿「 Unbricking S32K146」を参照することもできます。J-Link Commander コマンドを発行して MCU のロックを解除する方法を示します。
デバイスが保護され、一括消去が無効になっている場合は、復旧する方法がないため、ご注意ください。EVBの上に新しいMCUをはんだ付けしてみてください。
よろしくお願いします、
ジュリアン
返信ありがとうございます@Julián_AragónM
まず、Multilink のファームウェアが最新かどうか、EVB に 12V ジャック (J107 が 1-2 のポジショニング) または USB (J107 が 2-3 のポジショニング) で正しく電源が供給されているかどうかを確認します。
-> マルチリンクのファームウェアが最新かどうかわかりません。最近、OpenSDA_V2_1、V3_2.bin を EVB-S32K144(D:) に入れてこの問題を解決しようとしましたが、うまくいったかどうかわかりません。現在、ボードの電源がオンになると、LED D1 (赤)、D2、D3 (緑) が点灯します。
ボードに接続しようとするのは初めてですか?これまでにチップを正常にプログラムしたことがありますか?外部デバッガー (OpenSDA ではない) 経由で接続しようとしましたか?
-> プログラムをダウンロードしたりデバッグするのは初めてです。PEMicro 経由でサンプル MCU に接続しようとすると、ほぼ同じ問題が発生します。
また、空のプロジェクト (Hello World または SDKs の Blink の例) に接続してみてください。
-> すべて不可能
Kinetis Recovery Tool を使用して MCU を停止してみることができます。コミュニティの投稿を参照してください: 解決済み: GDB サーバーはターゲット プロセッサへの接続を確立できませんでした。
-> j107のピン1〜2を抜き差ししても反応がありません。
Lee7_0-1756342301767.png
最後に、実行中のMCUにアタッチして、アプリケーションがどこかで停止していないかどうかを確認することもできます。
->チェックボックスにチェックを入れてデバッグしたところ、接続はしているようですが、状態は以下のようになっています。
Lee7_1-1756342869758.png
こんにちは@Lee7さん、
追加情報を提供してご協力ください。
まず、 Multilink のファームウェアが最新かどうか、EVB に 12V ジャック ( J107が 1-2 のポジショニング) または USB ( J107が 2-3 のポジショニング) で正しく電源が供給されているかどうかを確認します。
ボードに接続しようとするのは初めてですか?これまでにチップを正常にプログラムしたことがありますか?外部デバッガー (OpenSDA ではない) 経由で接続しようとしましたか?
また、空のプロジェクト (Hello World または SDKs の Blink の例) に接続してみてください。
Kinetis Recovery Tool を使用して MCU を停止してみることができます。コミュニティの投稿を参照してください:解決済み: GDB サーバーはターゲット プロセッサへの接続を確立できませんでした。 - NXP コミュニティ。
最後に、実行中のMCUにアタッチして、アプリケーションがどこかで停止していないかどうかを確認することもできます。
Snag_58b0345.png
ご返信をお待ちしております。よろしくお願いします、
ジュリアン