2158785_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2158785_zh-CN

2158785_zh-CN

PTN3460I

如何获取 PTN3460I FOA & DPCD M 工具来启用更改设备寄存器?

谢谢!

摩西

Re: ptn3460i

嗨,摩西、

我找到了一个更早的案例,在这个案例中,另一位客户也提出了类似的问题。请查看答案。

  • DPCD M 工具是为 PTN3355BS 而非 PTN3460I 设计的。
  • PTN3460I 不通过 DPCD 公开其配置寄存器。
  • 对于 PTN3460I,必须使用 I2C 或 AUX 通道命令。

对于 I2C,请确保将其设置为从属设备,DEV_CFG 打开或连接至 GND,以便使用正确的 I2C 地址。

Screenshot_1.png

不便之处,敬请原谅。

致以最崇高的敬意

约瑟夫

Re: ptn3460i

您好,

首先,感谢您提供说明固件版本差异的文件。由于误解,我闪烁了 F6 版本,以为它更先进。正在使用的元器件是 PTN3460IBS。然后,我重新刷新了 F2 版本,但不幸的是,结果还是一样--写入地址 0x82 数据 0x23 读回 0x00

moshebengigi_0-1756291904820.png


moshebengigi_1-1756291952786.png


moshebengigi_2-1756291989775.pngmoshebengigi_3-1756292022311.png


Re: ptn3460i

嗨,摩西、

感谢您提供的版画。如果固件版本是 F6 和 F4,要么是 PTN3460BS 版本,要么是 PTN3460IBS 中加载的固件版本不正确。请检查芯片顶部的标记。如需了解 PTN3460 的版本。或者,请拍摄一张顶部标记的照片,并请分享带有明显线条的照片。

PTN3460IBS 的最新固件版本为 F2。对于 PTN3460BS,是 F6。请参阅随附的 版本 说明。

请确保按照正确的编程指南进行编程(尽管 0x82 在两个寄存器中是相同的)。

致以最崇高的敬意

约瑟夫

Re: ptn3460i

你好,约瑟夫;

完全按照描述进行了尝试,将数据写入寄存器 0x82(LVDS 接口控制 2)。

读取 0x82(默认值应为 0x03 ) 0x00 写入 0x2b 读取 0x82 0x00,无变化

moshebengigi_0-1756289068647.png

moshebengigi_2-1756289114385.png



Re: ptn3460i

非常感谢

Usind DPCD_M 实用程序尝试更新寄存器 0x82"LVDS 时钟频率中心扩展深度"

无功而返

moshebengigi_0-1756283100287.png


什么都没发生 读取数据 00 写入数据 0x28 再次读取 00

请提供建议

摩西

Re: ptn3460i

亲爱的摩西

添加 DPCD M 工具用户手册。

致以最崇高的敬意

约瑟夫

Re: ptn3460i

亲爱的摩西

随函附上所需的 FoA 和 DPCD M 工具。如果询问密码,则输入 NXP。

致以最崇高的敬意

约瑟夫

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 02:13 PM
更新人: