2158741_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2158741_ja-JP

2158741_ja-JP

S32K MC Devkit ソフトウェアの特定の速度での異常なモーター制御

こんにちは。S32K BLDC/PMSM 開発キットのファームウェア、具体的には PMSM FOC 2Sh ファームウェアを使用して、BLDC モーターを無負荷状態で実行しています。モーターを操作しているときに、特定の RPM (例: 2000、3000、4000) のグラフが、一般的にはより一貫したパターンに従う他の RPM (2500 や 3500 など) のグラフと異なることに気付きました。タコメーターで測定する場合、実際の RPM は通常、目標 RPM と一致しますが、特定の RPM では、モーターは必要な速度を正確に維持できません (ただし、誤差はそれほど大きくありません)。(±10 RPM など) この問題が発生する理由を説明していただけますか?


Set RPM to 2000Set RPM to 2000RPMを2000に設定する


Set RPM to 2500Set RPM to 2500RPMを2500に設定する


Set RPM to 3000Set RPM to 3000RPMを3000に設定する


Set RPM to 3500Set RPM to 3500RPMを3500に設定する


Set RPM to 4000Set RPM to 4000RPMを4000に設定する


Re: Anomaly motor control at certain speed on S32K MC Devkit software

当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。

モーターパラメータの調整の問題のようです…

S32K BLDC/PMSM 開発キットに応じて、デフォルトでSunrise モーター 42BLY3A78-24110またはLinix 45ZWN24-40 モーターが使用され、次のパラメータ ファイルが使用されます。例:

_Leo__1-1756330298677.png_Leo__1-1756330298677.png

モーターを変更するCASEは、適切な電気パラメータを入力し、さまざまな制御スキームのパラメータを調整する必要があります。

MCAT ツールの使用方法を学習するには、次のトレーニングを参考にすることをお勧めします。

モータ制御アプリケーションチューニング(MCAT)ツール - PMSMサーボチューニング

この情報が役に立つことを願います。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:03 PM
Updated by: