S32G3 には 4 つの LLCE lin チャネルがあり、Lin1 チャネルをスレーブとして、Lin0、2、3 をマスターとして設定しました。
スレーブの受信応答機能を検証する必要があります。
EB で LIN1 の割り込みを設定し、有効にしました。コールバック関数は Lin_CmdFromLlceIsr です。LIN1 に LIN メッセージを送信すると、LIN1 は割り込み応答を入力しません。代わりに LIN2 割り込みを有効にした場合にのみ、割り込みを入力でき、この時点で LIN1 は応答を返します。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
こんにちは、 @pmboat
ご返信ありがとうございます。
デフォルトでは、LIN LLCE ファームウェアは内部 CORE 2 で実行されているため、LLCE LIN のCASEは LLCE_INT2 が使用されます。
BR
チェイン
はい、返信ありがとうございます。
私が使用するパッケージは次のとおりです。
1. SW32G_RTD_4.4_5.0.0_QLP03
2. S32G_LLCE_1_0_10
チップはs32g399aです。
こんにちは、 @pmboat
ご投稿ありがとうございます。
1. LLCE LIN と提携しているようですが、本当ですか?
2. 使用している RTD/LLCE FW のバージョンはどれですか?
BR
チェイン