2158224_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2158224_ja-JP

2158224_ja-JP

sBoot NCFテスト - 反応構成

こんにちは、

現在の構成では、eMcem モジュールの R1 反応で構成されている FCCU 障害はほとんどありません。

sBoot で FCCU テストを構成するときに、R1 構成は使用できません。使用できるのはR1_R2のみです。

R1_R2 用に設定すると、NMI が有効になり、現在のアプリケーションがリセットされることになります。

Irshad2225_0-1756201834609.png
sBoot FCCU NCF テストに R1 のみを設定するにはどうすればよいですか?

SAFバージョン: SW32G_SAF_2.0.2_QLP01_D2410

Re: sBoot NCF test - Reaction configurations

こんにちは、 @Irshad2225

投稿ありがとうございます。

sBoot のコードをチェックするだけです。

chenyin_h_1-1756282904121.png

R1のみの反応が定義されていないため、R1に設定することはできません。

ご不便をおかけして申し訳ございません。


BR

チェイン

 


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 07:16 AM
Updated by: