2158112_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2158112_ja-JP

2158112_ja-JP

P1.27(立ち下がりエッジ)のADCハードウェアトリガーがLPC1768ハードウェアで動作しない

こんにちは、

LPC1768で、 P1.27を トリガーソースとして立ち下がりエッジ検出を使用し、ADCハードウェアトリガーをテストしようとしています。シミュレーションでは、 P1.27 に立ち下がりエッジを生成するとADCは正しく変換を開始します が、実際のハードウェアではADCは変換を開始しません。

私の ADC は、立ち下がりエッジで P1.27 のハードウェア トリガーに設定されており 、チャネルが有効になっており、ADC に電源が投入されています。

LPC1768 ハードウェアで P1.27 を ADC トリガーとして 使用する場合、何か制限があるかどうか知りたいです 。

ご説明やご指導をいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

Re: ADC Hardware Trigger on P1.27 (falling edge) not working on LPC1768 hardware

こんにちは@AkshayNaik1907

はい。LPC176x には、P1.27 を ADC 外部トリガーとして使用することに影響する既知のエラッタがあります。実際のハードウェアでは、ADC は P1.27 (および P2.10) のエッジを見逃す可能性があるため、シミュレータでは動作していると表示されていても、変換は確実に開始されません。ミス率は ADC ペリフェラル クロックに依存します。

CANを参照してください

ES_LPC176x エラッタシート

Harry_Zhang_0-1756285675029.png

BR

ハリー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 02:18 PM
更新者: