2157467_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2157467_ja-JP

2157467_ja-JP

S32K322 CMP DAC

こんにちは:

S32K322 で、CMP の DAC を使用して正弦波形をシミュレートできるかどうかを知りたいです。

可能であれば、サンプルルーチンを見つけて簡単な説明をいただけませんか?

うまくいかない場合、他に実行可能な解決策はありますか?


ありがとうございます。

Re: S32K322 CMP DAC

当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。

LPCMP モジュールの DAC は内部リファレンス用です。このような信号を外部ピンにルーティングする方法はありません。

できることは、ローパス フィルタを使用して信号のパルス デューティ サイクルを平均化することにより、PWM 信号をアナログ電圧に変換する DAC 信号をエミュレートすることです。

この情報が役に立つことを願います。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 08:38 AM
Updated by: