2157011_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2157011_ja-JP

2157011_ja-JP

S32SE28X-DCボードのCANドライバの問題

開発ボードはS32SE28X-DCで、マザーボードS32X-MBに接続されており、使用するデモソフトウェアはCan_example_S32Z2XX_R52です。
MCAL でループバック モードを false に再設定し、デバッグ用にコードを再生成しましたが、CAN バスはまだ動作せず、CAN0_H と CAN0_L の電圧は常に 2.5V です。
CAN障害の原因を突き止めていただけますか?ソフトウェアやボードの非互換性の問題でしょうか?
ハードウェアに問題はないはずです。S32SE28X-DC ボードはマザーボード S32X-MB に直接接続されています。

Re: S32SE28X-DC板子的can驱动问题

こんにちは、 abup_wqh

ご返信よろしくお願いします。

CAN フレームをテストするためにオシロスコープを使用していますか?テストには 2 つのノードを使用する必要があります。

Canoe デバイスをお持ちの場合は、単一ノードのテストに使用できます。

BR

ジョーイ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 02:25 PM
Updated by: