上記の部品番号の例外について説明できる人はいますか。MPC8308CVMAGDA が必要ですが、受け取った部品にはS PC8308CVMA F DA とマークされており、AF 部品番号の末尾は 333Mhz を示していますが、必要な部品番号は 400Mhz を示しています。デバイスの右上隅には、以前は見たことのない「M」マークも追加されていますが、これは例外の一部として追加されたのでしょうか?その部品は同じ機能を持ちますか?
受け取ったデバイスとラベリングの写真を添付しました。
サプライヤーに COC 証明書があるかCAN尋ねることができます。COC 証明書を持つサプライヤーだけが真の正規サプライヤーです。
偽造品を購入しました。すぐに返却してください。
これは詐欺です。
正しい画像をCANお送りします。当社のPCB工場では写真を撮ります。 1.png
こんにちは、
私たちも同じ状況です。あなたはCASEをどのように進めましたか?NXPは、MPC8308CVMAGDAとS PC8308CVMA F DAが同一であることを確認しましたか?
よろしくお願いします。