2156703_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2156703_ja-JP

2156703_ja-JP

RT1170 評価ボード

こんにちは、チーム
当社では、クラス3医療アプリケーションの1つにRT1170コントローラを使用しています。RT1170 評価ボードを参照していましたが、質問や懸念事項はほとんどありませんでした。それらは次のとおりです。

1:) 主に、RT1170 には 2 つのボードがあり、1 つは RT1170EVK で、もう 1 つは RT1170EVKB です。それぞれの違いを確認しましたが、PMIC なしで進める予定です。SO、RT1170EVK を参照しています。

2:)EVK に 1.8V および 1V 出力用の外部 DC/DC 予約コントローラまたはレギュレータを実装したのはなぜですか。私は、この O/P レールがデザインのどこにも使用されていないことに気付きました。写真を添付します。

 

AkhileshShindhe_0-1755856160294.png

3:) 3 番目のポイントは、SNVS バンク セクションの GPIO に関してです。いくつかの TVS ダイオードを使用しており、すべての GPIO がいくつかにコネクテッドされており、ESD 損傷保護という注意事項が付けられています。これは何の目的で実装されているのか、簡単に教えていただけますか。

AkhileshShindhe_1-1755856456324.png

4:) 内部 DCDC コンバーターは 2 つの出力を提供します。1 つは DCDC_ANA と呼ばれる 1.8 V で、もう 1 つは 1V の DCDC_DIG です。RT1170 コントローラ の Power Architecture に従って、アナログ セクションと SOC デジタル セクションの内部バンク電圧は DCDC モジュールによって提供されますが、DCDC_DIG が VDD_SOC に コネクテッド されていることに気づきました。私の dbt は DCDC_ANA を VDDA_USB1_P8、VDDA_MIPI_1P8、および VDDA_ADC_P8 に接続する必要があることですが、VDDA_USB_1P8 では外部 LDO を使用していることに気づきましたが、これには何か特別な理由があるのでしょうか。

AkhileshShindhe_2-1755856913488.png

AkhileshShindhe_4-1755857012970.png

また、DCDC_ANA o/p を制限的に使用するための特定の条件または基準があるかどうかも知りたいです。そして、これら 2 つの電源レール DCDC_ANA と DCDC_DIG に接続 CAN 最大負荷はどれくらいでしょうか。


5:)外部水晶の デザイン について、32kHz水晶と24MHz水晶にそれぞれ9pFと8pFの負荷を持つ水晶を選択した理由を教えていただけますか。データシートやハードウェア リファレンス・マニュアル には、これについて何も記載されていません。

 

AkhileshShindhe_6-1755857295077.png

これらに対する回答ができるだけ早く得られることを期待しています。


よろしくお願いします。

アキレス・シンデ



Re: RT1170 EVAL Board

こんにちは、 @Akhilesh-Shindheさん

1) その通りです。

2) 外部 DCDC は使用されませんが、お客様がこの出力を必要とするCASEに備えて実装されます。

3) 次のアプリケーションノートでは、ESD保護の意味とそれを実装するための回路について詳しく説明しています。AN10853 ICのESDおよびEMC感度

4) RT1170-EVKにはVDDA_USB_1P8レールは存在せず、 DCDC_1V8_OUTにコネクテッドされたVDD_USB_1P8のみ存在します。RT1170のデータシート( IMXRT1170IEC)に記載されているように、 オンチップ レギュレータは、オンチップ負荷にのみ電力を供給するように設計されています。オンチップ レギュレータを 外部負荷に電力を供給するために使用しないでください。DCDC_DIG は、VDD_SOC_IN に電力を供給するために使用されます。DCDC_ANA は、 オンチップ アナログ負荷にのみ電力を供給するために使用される低ノイズ電源レールです。」

5) RT1170ハードウェア開発ガイド( MIMXRT1170HDUG)に記載されているように "最大 ESR (等価直列抵抗) が 100 k の水晶を選択し、静電容量についてはメーカーの推奨事項に従ってください。"

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 07:19 AM
更新者: