2156589_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2156589_ja-JP

2156589_ja-JP

GoldVip画像のS32G3 LLCE

こんにちは、
GoldVip-ユーザー-Manual.pdfの第 23 章の説明に従って、LLCE に必要なコンポーネントも含めて、GoldVip イメージを SD カード (Yocto を使用) に構築し、インストールしました。システムを起動すると、確かに LLCE ファームウェアがロードされていることがわかります。また、DTS(添付)のllce_canエントリが「OK」に設定されており、 .configでは私は持っている:
CONFIG_CAN_LLCE=y
CONFIG_CAN_LLCE_CORE=y
CONFIG_CAN_LLCE_CONTROLLER=m
しかし、問題は、ifconfig または ip link show でllce_CANインターフェースが表示されず、CAN0、CAN、CAN1 (FlexCAN に属する) しか表示されないことです。
どうしてこんなことが可能なのでしょうか?

Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

こんにちは、 @MrAlexIV

返信ありがとうございます。

提供された方法は純粋な BSP44 で使用できますが、GoldVIP は A53 側の実装に BSP44 を利用します。ただし、これはオートモーティブ用の完全なリファレンス ソフトウェアであり、すべての CAN の使用はリアルタイム コアによって管理されるため、LLCE-CAN を Linux に追加しても成功しない可能性があります。

GoldVIP で LLCE-CAN がどのように処理されるかの詳細については、GoldVIP ユーザー マニュアルの第 14 章を参照することをお勧めします。


BR

チェイン

Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

こんにちは、
LLCE FW を有効にして BSP 44 イメージをビルドできました。
次に、GoldVip ベース イメージと添付の local.conf ファイルから YOCTO イメージを構築しようとしました。

イメージをビルドすることはできましたが、SD カードにロードしてボードの電源をオンにすると、ifconfig 出力に LLCE インターフェースが表示されません。ただし、ビルド後の DTS ファイルでは LLCE インターフェースが有効になっていることがわかります (添付も参照)。

この状況にどう対処すればいいのか説明していただけますか?
ありがとう。

Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

こんにちは、 @MrAlexIV

問題が解決したと聞いてうれしいです

どういたしまして。


BR

チェイン

Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

BSPのエラーを修正しました。それは local.conf 内のおかしなエラー名でした。
サポートありがとうございます

Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

お返事ありがとうございます。
BSP44.0で試してみましたが、しかし、まだインターフェースが表示されません。あなたが言ったセリフを使いました。
ブート ログ (実行したいくつかの操作を含む) を添付します。
また、ブートではこのメッセージがはっきりと表示されます。
"[ 7.054478] llce_mb 43a00000.llce_mb: LLCEモジュールはリセット中です。LLCEファームウェアはロードされていますか?
[ 7.062890] llce_mb: 43a00000.llce_mb のプローブがエラー -13 で失敗しました

ビルドを行う前にバイナリをアップロードし、おっしゃるとおり local.conf を変更しました (LLCE 1.0.9 のバイナリで実行したのと同じ手順ですが、少なくともそこではファームウェアがアップロードされたようです)。


Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

こんにちは、 @MrAlexIV

ご返信ありがとうございます。

私はBSP44 Yoctoソースを直接使用し、conf/local.confを変更して簡単なテストを行いました。

DISTRO_FEATURES:append = " llce-fw-load llce-can"
NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR = "LLCEFWへのパス"

再構築すると、llcecan0-15 が Linux シェルから表示できるようになります。


BR

チェイン

Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

ご指摘ありがとうございます。
はい、1.0.9 を使用していましたが、1.0.10 で再構築しました。
とにかく、私はいつも同じ問題を抱えています (インターフェースが表示されません)。また、NOR フラッシュ ブート モード (ログを添付) でブートしてもボードを起動できません。

Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

こんにちは、 @MrAlexIV
ご返信ありがとうございます。

リリースノートによると、GoldVIP1.14ではBSP44とLLCE1.0.10が使用されている。ログによると、1.0.9 が使用されたようです。テストから確認していただけますか?

よろしくお願いします。


BR

チェイン

Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

GoldVip 1.14.0を使用しています
ブートログを次のファイルに添付します

Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

こんにちは、 @MrAlexIV

ご投稿ありがとうございます。

1. 使用している GoldVIP のバージョンを教えていただけますか?

2. コンソールからの完全な起動ログを共有していただけますか?

よろしくお願いします。


BR

チェイン


Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

こんにちは、 @MrAlexIV さん。私も全く同じ問題を抱えています。解決策は見つかりましたか?

Re: S32G3 LLCE on GoldVip image

投稿ありがとうございます

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-10-2026 04:31 AM
Updated by: