2156552_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2156552_ja-JP

2156552_ja-JP

S32K142 Csec FlashPartition は RAM で実行されます

ハイ

ここで、「csec_keyconfig」に関する SDKs RTM v4.0.2 サンプル プロジェクトを使用しました。initFlashForCsecOperation 関数では、CSEc 操作のフラッシュ パーティショニングは RAM 構成でのみ実行する必要があることが示されています。

1. FLASH_DRV_DEFlashPartition、FLASH_DRV_CommandSequence などの一部の機能を RAM で実行CANますか。またはすべてのプロジェクトを RAM で実行できますか。

Re: S32K142 Csec FlashPartition run in ram

はい、間にリセットを挟みながら段階的に実行する必要があります。

Re: S32K142 Csec FlashPartition run in ram

よろしくお願いします。

しかし、量産を行う場合、最初に完全に RAM で実行されるプログラムをフラッシュにパーティション分割して書き込んでから、アプリを書き込む必要がありますか?

Re: S32K142 Csec FlashPartition run in ram

これは、最初に RAM から実行する必要があるだけなので (フラッシュ パーティショニングは 1 回だけ実行すればよいため)、プロジェクト全体を RAM から実行できます。

しかし、原則的には、書き込み中の読み取りの問題を回避するために、フラッシュ ルーチンのみを RAM から実行する必要があります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 02:27 PM
Updated by: