在过去几年里,我使用 MIMXRT1060EVK 电路的定制变体完成了大约六十个不同的项目;但最近我一直在使用 MIMXRT1170EVKB。 总之,我又回到了 1060 上进行更新,所以我吹掉了 MIMXRT1060EVK 上的灰尘,插入了 J-TRACE 探头,并尝试按照我一贯的方式进行下载。 我使用以下 .jlink剧本
eoe 1
device=MIMXRT1062xxx6A
speed 4000
si SWD
r
h
loadbin bootimage.bin,0x60000000
go
exit并看到以下输出:
SEGGER J-Link Commander V6.88b (Compiled Nov 27 2020 16:43:11)
DLL version V6.88b, compiled Nov 27 2020 16:42:59
J-Link Command File read successfully.
Processing script file...
J-Link Commander will now exit on Error
J-Link connection not established yet but required for command.
Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Trace PRO V3 Cortex-M compiled Dec 10 2024 10:55:40
Hardware version: V3.00
S/N: 753002602
License(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDB
IP-Addr: DHCP (no addr. received yet)
Emulator has RAWTRACE capability
VTref=3.273V
Selecting 4000 kHz as target interface speed
Selecting SWD as current target interface.
Target connection not established yet but required for command.
Device "MIMXRT1062XXX6A" selected.
Connecting to target via SWD
InitTarget() start
InitTarget()
_TargetHalt: CPU halted
InitTarget() end
InitTarget() start
InitTarget()
_TargetHalt: CPU halted
InitTarget() end
InitTarget() start
InitTarget()
_TargetHalt: CPU halted
InitTarget() end
InitTarget() start
InitTarget()
_TargetHalt: CPU halted
InitTarget() end
Cannot connect to target.
Script processing completed.请注意,我在其他板上使用过 J-Trace,它运行良好。我还尝试了所有三种电源输入,结果都一样。 我已移除 J47-J48。 我已经有一段时间没有使用这个评估板了,我开始觉得它可能会被炸了。对于造成这种情况的原因还有什么其他想法吗?
谢谢!
@Gavin_Jia感谢您的回复...
是的,这些跳线一直都被拆除了。 我还没用过内置调试器;但我猜我得把它当作最后的手段试一试看看它是否允许我访问处理器...
我想如果它还给出了 " 没有回应 " 类型的消息,那板就必须炸掉。我会告诉你进展如何。
你好@EdSutter、
感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注!
你试过使用板载调试器吗?至少我们需要确保板能够首先刻录图像并正确调试。此外,建议在使用外部调试器时,断开 J47-J50 连接,然后再试一次。
致以最诚挚的问候,
Gavin