2156296_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2156296_ja-JP

2156296_ja-JP

J-TraceとMIMXRT1060EVKの問題

私は過去数年間、MIMXRT1060EVK 回路のカスタムバリエーションを使用して約 6 つの異なるプロジェクトを実行してきましたが、最近は MIMXRT1170EVKB に取り組んでいます。とにかく、アップデートのために 1060 に戻ってきたSO、MIMXRT1060EVK の埃を払い、J-TRACE プローブを接続して、いつもどおりにダウンロードを試みました。私は次の.jlinkを使用しますスクリプト:

eoe 1
device=MIMXRT1062xxx6A
speed 4000
si SWD
r
h
loadbin bootimage.bin,0x60000000
go
exit

次の出力が表示されます。

SEGGER J-Link Commander V6.88b (Compiled Nov 27 2020 16:43:11)
DLL version V6.88b, compiled Nov 27 2020 16:42:59


J-Link Command File read successfully.
Processing script file...

J-Link Commander will now exit on Error

J-Link connection not established yet but required for command.
Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Trace PRO V3 Cortex-M compiled Dec 10 2024 10:55:40
Hardware version: V3.00
S/N: 753002602
License(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDB
IP-Addr: DHCP (no addr. received yet)
Emulator has RAWTRACE capability
VTref=3.273V

Selecting 4000 kHz as target interface speed

Selecting SWD as current target interface.

Target connection not established yet but required for command.
Device "MIMXRT1062XXX6A" selected.


Connecting to target via SWD
InitTarget() start
InitTarget()
_TargetHalt: CPU halted
InitTarget() end
InitTarget() start
InitTarget()
_TargetHalt: CPU halted
InitTarget() end
InitTarget() start
InitTarget()
_TargetHalt: CPU halted
InitTarget() end
InitTarget() start
InitTarget()
_TargetHalt: CPU halted
InitTarget() end
Cannot connect to target.

Script processing completed.

なお、私は J-Trace を他のボードでも使用しましたが、問題なく動作しました。3 つの電源入力をすべて試してみましたが、すべて同じ結果になりました。J47-J48を削除しました。この評価ボードを使用してからしばらく経ちましたが、故障したのではないかと思い始めています。この原因について他に考えられることはありますか?

ありがとうございます

Re: Problems with J-Trace and MIMXRT1060EVK

@Gavin_Jia返信ありがとうございます...

はい、それらのジャンパーは常に取り外されています。組み込みデバッガーは使用していませんが、プロセッサにアクセスできるかどうかを確認するために、最後の手段として試してみる必要があると思います...

「応答なし」タイプのメッセージも表示される場合は、ボードが故障していると考えられます。どうなるかお知らせします。

Re: Problems with J-Trace and MIMXRT1060EVK

こんにちは@EdSutter

NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。

搭載デバッガーを使用してみましたか?少なくとも、まずボードがイメージを書き込み、適切にデバッグCANことを確認する必要があります。また、外部デバッガーを使用する場合は、J47 ~ J50 の両方を外して再試行することをお勧めします。

よろしくお願いします、
ギャビン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 12:38 AM
更新者: