2156022_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2156022_ja-JP

2156022_ja-JP

デバイスが安全な状態で s32k で EEPROM の書き込みと読み取りを行う

EEPROM への書き込みと読み取りを試しましたが、デバイスが安全でない場合でも動作します。ただし、FSEC ビットを介してデバイス セキュリティを有効にし、16 進ファイルをフラッシュすると、EEPROM は動作を停止します。

Re: EEPROM write and read in s32k while device is secure

こんにちは@Saranraj

フラッシュ構成フィールドでは、エミュレートされた EEPROM の保護もCAN設定できます。

danielmartynek_0-1755846780840.png

MCU が安全な状態で 0x400-0x40F メモリの内容を送信するために使用できる通信インターフェースはありますか?


よろしくお願いいたします。

ダニエル




标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 06:05 PM
更新人: