こんにちは、
Wi-Fi ドライバを構築する手順と、IW611 に関連するいくつかの質問を明確にしたいと思います。ぜひご覧になってみてください。ありがとう。
私はカーネル 5.10 を使用しており、私の理解に基づいて、IW611 用の WiFi ドライバを構築する手順は次のとおりです。間違っていたら訂正してください。
1) クローンリポジトリ: http://github.com/nxp-imx/mwifiex.git
2) 5.10 カーネル ソース コードを指す KERNELDIR=
3) $CROSS_COMPILEを更新する
3) wlan_src に cd する
4) クリーン&ビルドを実行する
その他の質問
https://github.com/nxp-imx/imx-firmware.gitのファームウェアの場合、IW611 に使用されているファームウェアをどのように確認すればよいですか?また、私のCASEでは lf-5.10.y_1.0.0 ブランチもチェックアウトする必要があるというのは正しいでしょうか?
ライアン
こんにちは@RyanKhor
--> リリースごとに機能リストを提供していますので、ご確認いただけます。i.MX アプリケーションプロセッサ向け組み込み Linux | NXP Semiconductors
https://github.com/nxp-imx/imx-firmware.git にあるファームウェアについて 、IW611に使用されているファームウェアを確認するにはどうすればよいですか?また、私のCASEでは lf-5.10.y_1.0.0 ブランチもチェックアウトする必要があるのでしょうか?
--> iw611 と iw612 は同じファームウェアを共有します。
よろしくお願いいたします。
ショーン