2155492_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2155492_ja-JP

2155492_ja-JP

T2080 IRQ0とPCIE INT#の決定

T2080 の IRQ0 ピンの両方を使用し、PCIe4 で PCI アサート/デアサート INTB メッセージを受信することを希望しています。T2080 はこれら 2 つを重ねてマッピングします。ピンまたは PCIe バスが IRQ0 をアサートしているかどうかを判断する手段はありますか。CANピン自体の状態をレジスタから読み取ることができますか、またはソースがピンではなく PCIe からであったことを判断する手段はありますか。IRQ0 ピンは PCIe には使用せず、別の目的で使用します。

QorIQ T2デバイス
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 02:33 PM
更新者: