2155185_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2155185_ja-JP

2155185_ja-JP

IMX95 19 x 19ボードのLPDDR4x構成
こんにちは、
現在、imx95-19*19 と ddr5 evk がありますが、カスタムボードは imx95-19*19 と lpddr4x です。
 
以下の変数を変更して、ddr5 を搭載した imx95-19*19 マシン [imx95-19x19-lpddr5-evk.conf] を ddr4x をサポートするように変更しました。
 
//odi_board を mx95lp5 から mx95lp4x に変更
OEI_ボード = "mx95lp4x"
 
//dddrタイプをlpddr5からlpddr4xに変更する
DDR_TYPE = "lpddr4x"
 
//DDR5ファームウェアをDDR4Xファームウェアに変更しました
DDR_FIRMWARE_NAME = " lpddr4x_dmem_v202409.bin \
lpddr4x_dmem_qb_v202409.bin \
lpddr4x_imem_v202409.bin \
lpddr4x_imem_qb_v202409.bin \
 
 
1.これらの変更を加えたWICのフラッシュが、imx95を初めて起動するのに十分であり、動作するために必要な他の変更がないかどうかをCAN確認してください。
2.flash.binを使用する必要があるかボードが起動している場合は、WIC イメージをフラッシュするだけで済みますか?この方法を使用する具体的な利点
 
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 12:41 AM
更新者: