您好,技术支持团队、
法雷奥正在测试页面大小为256字节的页面读/写,看来任务为1毫秒时,读/写操作需要9毫秒,而闪存的数据表显示应小于700 µs。这就是它们的 Mem_MainFunction 流程:
你好@ Haoyue-yan、
1.不,不可能实现数据表时间。由于数据表中的时间仅用于页面写入/读取,因此只能由外部存储器设备完成。但是在实现中,要读取/写入页面,驱动程序包括许多任务,例如:检查输入参数,为变量分配值,计算读/写长度,剩余长度,写入位启用外部存储器写入,触发写入页面,从外部存储器读取位状态,...
2.为提高性能,驱动程序执行了突发功能
如果长度要读取/写入/擦除大于页面大小的内容,该功能将有助于减少从 memAcc 到 Mem 的迭代次数,从而提高写入/擦除/读取性能。但在这种情况下,它们的长度等于页面大小,而配置中的页面大小设置为 256。所以,爆破功能帮不上忙。
顺祝商祺!
Nhi
你好,Nhi
RTD 版本:SW32NZ5x_RTD_R21-11_1.0.0_P03
FSS 版本:S32NZ5x_FSS_FW_R21-11_2.0.0_CD02
存储设备是 S28HS01GT。
随附内存设备的 Mem 配置和数据表。
谢谢!
皓月
你好@ Haoyue-yan、
客户使用的是什么代码包?
外部存储器是什么设备?
能否至少附上他们的项目或配置?
顺祝商祺!
Nhi