2154618_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2154618_ja-JP

2154618_ja-JP

「接続できません」という問題。「USBDMデバイスが開いていません」というエラー

AliExpressで購入したUSBDMを使用して、CodeWarrior for MCU 11.1でMC9S08GB60A MCU用のファームウェアを開発しています。MC9S08JS16CWJ MCUをベースにしています。最新のUSBDMファームウェアにアップデートしました。すべて正常に動作し、ファームウェアをコンパイルして実行/デバッグできますが、CodeWarrior セッション中に 1 回のみです。次にファームウェアをダウンロードして実行/デバッグしようとすると、「HC/RS/S12Z GDI プロトコル アダプター: 接続できません」というメッセージが表示されます。「USBDM デバイスが開いていません」というエラーが発生します。CodeWarrior アプリケーションを閉じて再度開くと、正常に動作しますが、1 回だけです。何が問題なのかアイデアがありますか?

Re: Problem with "Can't connect. USBDM device is not open" error

同じ現象を経験している人はいませんか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 02:38 PM
更新者: