2154075_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2154075_ja-JP

2154075_ja-JP

S32K14W-Q064 再リファレンスボード上の CAN の例

こんにちは、


S32K14W-Q064 リファレンス ボードで CAN 通信をテストしています。私はS32DSバージョン3.6.3を使用していますおよびAUTOSAR R21-11 RTD 3.0.0ここで推奨されています。

「CAN_example_S32K144W」や「FlexCAN_Ip_example_S32K144W」などの例をいくつか確認しようとしていますが、機能しません。

追加の構成やテスト コードなどの情報を教えていただけますか?前もって感謝します。

Re: CAN Example on S32K14W-Q064 rerefence board

こんにちは@vincent841

UJA116x の CAN 機能はデフォルトで有効になっているSO、CAN 機能を評価するために設定する必要はありません。

TJA1145 には構成が必要ですが、このトランシーバ用のドライバのサンプル コードがありません。

UJA116x または JTA1145 に関する質問がある場合は、新しいトピックを作成してください。

Re: CAN Example on S32K14W-Q064 rerefence board

@Senlent返信ありがとうございます。もう1つ質問があります。

リファレンスボード( S32K14W-Q064)上にCANトランシーバとしてUJA1169TK(CAN0)とTJA1145(CAN1)があるのを見つけました。

これらのデバイスでは、CAN 通信用に追加の構成が必要ですか?もしSOなら、関連するモジュールやサンプルコードを共有していただけますか?

よろしくお願いします。

Re: CAN Example on S32K14W-Q064 rerefence board

こんにちは@vincent841

デモ「 FlexCAN_Ip_example_S32K144W 」はFlexCANループバックモードで動作しますが、いくつかの変更が必要です。

1.flexcan0の動作モードを通常モードに変更します。

2.flexcan0のポートを追加

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 12:42 AM
更新人: