NXPコミュニティの皆様
私は PF5020 PMIC を搭載した i.MXRT1176AVM8A プロセッサに取り組んでおり、OTP ミラーとヒューズの設定を正しく構成するための支援が必要です。私の目標は、起動時に適切な電源シーケンスと PMIC 初期化を確実に実行することです。
重要な質問:
PF5020 の電源投入シーケンスに合わせて OTP ミラー レジスタをどのようにプログラムすればよいですか?
参照可能な、RT1176 + PF5020 の組み合わせの定義済み OTP プロファイルはありますか?
検証:
OTP ミラー/ヒューズ設定を確認するための推奨ワークフローは何ですか?
回避すべき一般的な落とし穴 (タイミング制約、ロック ビットなど) はありますか?
よろしくお願いします、
サンジャナS
親愛なるサンジャナ様
開発中に OTP ミラー レジスタを使用して、標準の PF5020 デバイスで MPF5020CMMACES 構成を複製CAN。これは通常、TBB モードで実行されます。ただし、生産用の OTP プログラミングは NXP または認定パートナーに制限されています。デザインで特定のブートまたは PMIC 制御動作が必要な場合を除き、i.MX RT1176 で追加のヒューズを焼く必要はありません。
BRs、トーマス
MPF5020CMMACES OTP 構成の詳細をありがとうございます。標準の PF5020 を使用しているので、MPF5020 の動作に合わせて、同じ設定を i.MX RT1176 の OTP ミラーにプログラムCANますか?
具体的には:
CAN、正確な電圧/シーケンス設定をレポートから OTP ミラー経由で PF5020 にコピーできますか?
RT1176 で追加のヒューズ (PMIC_MODE や BOOT_CFG など) を焼き付ける必要がありますか?
そうでない場合、PF5020 にはどのような変更が必要ですか?
ご協力いただきありがとうございます!
よろしくお願いします、
サンジャナ
親愛なるサンジャナ様
i.MXRT1170 ファミリに合わせて事前定義された OTP 構成が付属するMPF5020CMMACESの使用をお勧めします。
この構成により、次のことが保証されます。
- すべてのレギュレータの適切な電源投入シーケンス。
- SW1、SW2、SWND1、LDO1 の電圧レベルが最適化されました。
- 統合された障害マネジメントとウォッチドッグ設定。
- レベルセンシティブな PWRON 制御および標準 I²C アドレス (0x08) との互換性。
詳細な構成パラメータについては、レギュレータ電圧、シーケンス スロット、障害しきい値、動作モードなどの正確な OTP 設定の概要が記載されている添付の OTP 構成レポートを参照してください。
BRs、トーマス