こんにちは。RT1060 を使用してマターで開発をしています。
現在、私は CMake 開発環境を使用して VSCode で作業しています。
このセットアップに LVGL を統合する必要があります。
ご指導をお願いします。
こんにちは@pooisonner 、
NXP MIMXRTシリーズにご興味をお持ちいただきありがとうございます。
公式の LVGL 移植ガイドはありませんが、SDK には LVGL の例が含まれているため、lvgl_demo_benchmark から始めることができます。
開発環境との一貫性を保つために、デモをインポートする際には MCUXpressoForVscode プラグインも使用する必要があります。
Gavin_Jia_0-1755593712222.png
よろしくお願いします、
ギャビン