2152881_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2152881_ja-JP

2152881_ja-JP

iMXRT1051 ではデフォルトの弱い TMR3_IRQHandler() をオーバーライドできません

新しいTMR3_IRQHandler()が呼び出される/リンクされることができません
SDK_2_13_0_MIMXRT1052xxxxB/ボード/evkbimxrt1050/ドライバ例/qtmr/タイマー
MCUXpresso FreeRTOS 環境での例に基づくコードの追加。

TMR3_IRQHandler() を実装し、'weak' をオーバーライドしました。
startup_mimxrt1052.cpp だが、デフォルトの「弱い」ものでも
と呼ばれる。弱いオリジナルをコメントアウトすると、リンクエラーが発生します。
TMR3_IRQHandler()。

MCUXpresso プロジェクトを新しい TMR3_IRQHandler() 実装を認識するように構成するにはどうすればよいですか?

Re: Can't Override default weak TMR3_IRQHandler() w/iMXRT1051

他のNXP開発者がFreeRTOSでIRQハンドラーを追加する方法を学べるように、このThreadを維持します。

私のハンドラーのプロトタイプは次のようになります。

void TMR3_IRQHandler(void)

以下の方法でも予選を試みましたが、うまくいきませんでした。

__attribute__ ((裸))void TMR3_IRQHandler(void)

Re: Can't Override default weak TMR3_IRQHandler() w/iMXRT1051

こんにちは@thartai
この質問は既にサポート チケットで提起されていることに気づきました。サポート プロセスを単一のチャネルで維持するために、そこで会話を継続します。
BR
ハビブ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 12:47 AM
更新人: