您好,NXP团队,
我目前使用的是 S32G3 平台和 Linux BSP43。
理解:
与恩智浦讨论过,参考文件 :LLCE FW 用户指南 Rev1.0.9
据我们了解,LLCE LIN 模块是以原始 UART 数据包的形式处理数据,而不是以 LIN over UART 帧的形式处理数据。
RAW UART 帧可通过以下两种方法转换为 LIN over UART 帧
1.NXP LLCE LIN FW.
2.LLCE LIN 寄存器。
但是,恩智浦证实,LLCE LIN FW 目前仅硬编码/配置为主控模式。因此,要将 LLCE FW 配置为从属模式
,LLCE FW 源代码应由恩智浦或其可信赖的合作伙伴进行更新,因为他们可以访问源代码。
因此,我们尝试使用 LLCE LIN 寄存器将 LLCE LIN 配置为从模式。
问题:
使用 LLCE LIN 寄存器,
1.是否可以将 LLCE LIN 配置为"从模式" ?
2.是否可以将 LLCE LIN 配置为"LIN 模式" ?
3.是否可以将 Raw UART 模式转换为 LIN 模式?
(在我们这边,我们可以读取寄存器的值,但无法写入)。
你能分享一下LIN注册访问的参考文件和引用代码吗
注:
1.我们在 Linux 环境下使用 A53 内核,并计划将 LLCE LIN 配置为从节点
2.我们不想使用 M7 内核和 LLCE LIN 固件 API。
问候,
Vijaya
你好,@A_VIJAYA7
谢谢你的帖子。
我注意到私人频道也有类似的问题,让我检查一下并在那里回复。
感谢您的理解。
BR
切宁