2152731_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2152731_ja-JP

2152731_ja-JP

MPC5554 用の Code Warrior V2.10 は C99 標準をサポートしていますか?

MPC5554 用の Code Warrior V2.10 は C99 標準をサポートしていますか?

Re: Does Code Warrior V2.10 for MPC5554 support C99 Standard?

こんにちは、

CodeWarrior for MPC55xx v2.10 は C99 拡張 (ISO/IEC 9899-1999) をサポートしています。

プロジェクト設定(ALT+F7)-> C/C++言語で有効にすることができます

あるいはコマンドラインオプション「-dialect c99」があります

stanish_0-1755903966841.pngstanish_0-1755903966841.png


お役に立てば幸いです。

Stan



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 12:48 AM
Updated by: