2152320_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2152320_ja-JP

2152320_ja-JP

MemAccおよびFeeモジュールの追加に失敗しました

こんにちは、

使用したバージョン:
TresOs バージョン 29
RTD - SW32K3_RTD_R21-11_3.0.0_P07

説明:
サードパーティの Mcal 統合ヘルパーを使用して RTD をベクター スタックに統合しましたが、Davinici コンフィギュレータから構成する fee および MemAcc モジュールを確認できませんでした。tresos インストール フォルダの下には、これらのモジュールのプラグインも利用できないようです。以下のスクリーンショットと似ていますが、プラグインが利用可能かどうかをどのように確認すればよいのでしょうか。
Fee および MemAcc モジュールのプラグインを RTD から tresos フォルダーにコピーしようとしましたが、残りの他のモジュールが削除されました。この問題を解決するためにご協力いただけませんか。

vasavi_0-1755167663340.pngvasavi_0-1755167663340.png

ありがとう、
ヴァサヴィ


Re: MemAcc and Fee modules are fails to add

こんにちは@vasavi

Davinici コンフィギュレータは当社の製品ではなく、当社がそれについてほとんど知らないため、テクニカル サポートを提供することはできません。

Vector のテクニカル サポートを参照することをお勧めします。

Re: MemAcc and Fee modules are fails to add

こんにちは
ベクタースタックの FEE モジュールと RTD パッケージの Mem_43_INFLS を使用できますか?

ありがとう、
ヴァサヴィ

Re: MemAcc and Fee modules are fails to add

こんにちは@vasavi

おそらくインストールエラーです。

以下はRTD 3.0.0をインストールしているスクリーンショットです。EB Tresos の P07。

あなたが説明した問題は発生しませんでした。

Senlent_0-1755227011318.pngSenlent_0-1755227011318.png
当社は Davinici に対する技術サポートを提供していません。



标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 11:40 PM
更新人: