S32K3xx MBDT v1.4.0 で正式にサポートされている MBDT 用の NXP_Support_Package_BMS アドオンを使用しようとしています。
私のシステムには、進行中の他のプロジェクト用にすでに MBDT v1.5.0 がインストールされていますが、アドオンはこの新しいバージョンでは動作しないようです。
現在、BMS 開発には S32K396 POC ボードを使用しています。
ありますか:
並行インストールが可能な場合は、正しいセットアップ手順を教えてください。
こんにちは、
BMS 用のモデルベース デザイン ツールボックスは現在、S32K3 1.4.x 用の MBD ツールボックスとのみ互換性があります。現時点では、MBD Toolbox for S32K3 1.5.0 と互換性を持たせる方法はありません。
次に、同じ MATLAB インストールに v1.4.0 と v1.5.0 の両方を並行してインストールすることはできません。唯一の実行可能な代替手段は、別の MATLAB をインストールし (ライセンスで許可されている場合)、そこにツールボックスの 1 つをインストールすることです。
よろしくお願いいたします。
ソリン・バンチラ