NXPチームの皆様、こんにちは。
私はベア KW45 ベア MCU を使用しており、NBU イメージと Cm33 イメージをフラッシュするために無線コアを有効にするには、AN14003 Rev. を参照しました。1.1 しかし、文書に記載されている機能に関していくつか質問があります。
1.関数JiaTest_Set_LifeCycleAndKeys_Secureはヒューズをプログラムしますが、関数の定義には特定の変数&TestContextForWriteLC への参照がありません。参照が存在しない場合にプロジェクトを正常にビルドする方法と、特定の変数への参照が存在しない理由について説明します。
2. 特定の部分に #if が定義されていないが、# endif が存在することに気付きました。
注: この機能の参照は、ドキュメントの 11 ページと 12 ページにあります。
よろしく
チェタン
NXP は、ドキュメント内の特定の変数&TestContextForWriteLCを更新し忘れたと思います。私が共有しているのは、あなたが見逃したスニペットです。また、私が強調表示した場所で変数を初期化する必要があるAN14003 (Rev. 1.1、2024 年 6 月 14 日)を参照してください。
アプリケーションノートAN14003 (Rev. 1.1) と AN14003 (Rev. 1.0) の両方を比較すると、問題が特定されますので、上で述べた追加の #endif に対処してください。
よろしく
チェタン
こんにちは、チェタン。
コンテキストの初期化は、SB3KDK キーと RoTKTH キーの前の図 9 章 5.2.1 に示されています。
コンテキスト名を入力CAN: nboot_context_t TestContextForWriteLC;たとえば。
これは、各お客様が独自のコンテキスト名を使用して自社側で実装する必要があるものです。
よろしくお願いいたします。
ルイス