2151663_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2151663_zh-CN

2151663_zh-CN

i.MX RT1170 评估套件精选 MIMXRT1170-EVKB

嗨,团队、

这是关于 RT1170 控制器的电源排序。

我们参考了 RT1170 控制器 EVKB 的设计,将其应用于一个医疗应用中。我们计划从外部向控制器供电,有几个问题如下。

根据数据,RT1170 的电源顺序如下。

  • VDD_SNVS_IN 电源必须先于其他电源打开,或与 VDD_LPSR_IN 和 DCDC_IN 电源连接(短路)。
  • 如果使用钮扣电池为 VDD_SNVS_IN 供电,则应确保在接通其他电源之前连接好钮扣电池。
  • 建议使用 RC 延迟电路提供 DCDC_IN 稳定和 DCDC_PSWITCH 之间的延迟。RC 总延迟应为 5 - 40 毫秒。
  • DCDC_IN 必须在 0.3 x RC 范围内达到最低 3.0 V。
  • 从 DCDC_IN 稳定在 3.0 V min 到 DCDC_PSWITCH 达到 0.5 x DCDC_IN (1.5 V) 的延迟时间必须至少为 1 ms。
  • 其他功率域的上电压摆率规格为 360 V/s — 36 kV/s。
  • 确保 VDD_LPSR_DIG 优先于 VDD_SOC_IN 供电。

1:) 这些条件是我们需要在外部实现还是有内置选项,所以如果我们给出相应的银行电压就可以了。?

2:)您是否遵循了这些条件,还是根据您的申请进行了修改。

3:) W.R.T 上电复位除了软件控制之外是否可能有冗余。


现在,我看到外部晶体选择了 2 个晶体,如下所示

是否有专门针对 rt1170 控制器的外部晶体设计文件可供参考。

1:) 对于 24MHz 和 32kHz 晶体,除了数据表中的建议外,您在选择元器件时还考虑了哪些参数。

2:)对于两块晶体,你分别选择了 9pF 和 8pF 的负载电容,为什么?

3:)根据 Cload 公式,理论上一个晶体的 CL1=Cl2 值为 6pF(24MHz),另一个为 4pF(32kHz),但您为 24MHz 晶体选择了 4.7pF,为 32kHz 晶体选择了 18pF。

4:)此外,32kHz 晶体 CL1 和 CL2 是作为 DNP 制成的,我想知道其中的原因。

Re: i.MX RT1170 Evaluation Kit Featured MIMXRT1170-EVKB

开机顺序
1) 这些条件需要从外部实现。
2) 必须始终遵守这些条件,否则可能会出现问题。可以通过使用内部 DCDC 和这样的功率图来满足这些要求:

Omar_Anguiano_0-1755207925385.pngOmar_Anguiano_0-1755207925385.png
或使用外部 PMIC PF5020,顺序如下:

Omar_Anguiano_1-1755207958863.pngOmar_Anguiano_1-1755207958863.png


3) 强烈建议在 POR 上使用 IC,这样我们就可以确保它在加电过程中保持钳位。

晶体
晶体选择参数列于硬件开发指南表 4。时钟配置。
CL 是通过制造商获得的。
如本文件所述,计算时还应考虑杂散电容:AN3208.fm
我不知道 CL 采用 DNP 的原因,它在 EVK 上运行良好;但请考虑到 EVK 的目标是评估,对于产品设计,最好遵循硬件开发指南。

BR,
Omar


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 02:57 PM
更新者: