2151191_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2151191_ja-JP

2151191_ja-JP

IMXRT1176 HAB認証ステータス

こんにちは、

IMXRT1176 で署名されたイメージを使用しています。現在、デバイスはオープン モードになっています。これは、デバイスを閉じる前に HAB がイメージを認証していることを確認したいためです。

私の理解では、ROM には認証のステータスを返すことができる API があります。少し調べてみたところ、このデバイスでは利用できないようです。フラッシュの機能しか見えません。

ステータスをCAN確認する他の方法はありますか?

Re: IMXRT1176 HAB Authentication Status

HAB が有効になっているかどうかを確認するには、SEC または MCUBootUtility ツールを使用してください。https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#booting-encrypted-...

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 08:39 AM
Updated by: