2151148_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2151148_ja-JP

2151148_ja-JP

[RTD600 IP] S32K3X4EVB-T172 GPIOウェイクアップ

このサンプル プロジェクトでは、WKPU + SIUL2 (GPIO) の基本機能を使用および構成する方法をユーザーに示します。

------------------------------------------------------------------------------
* テストハードウェア: S32K3X4EVB-T172 (SCH-53148 REV B2)
* MCU: S32K344
* IDE: S32DS v3.5 および S32DS v3.6.x
* SDKリリース: RTD 6.0.0
* デバッガ: PE Micro
* ターゲット: internal_FLASH
------------------------------------------------------------------------------

このサンプル ルーチンは、GPIO 割り込みウェイクアップ用に WKPU ユニットを構成します。これは最も単純な WKPU の例です。ピン PTB19 (WKPU42) はウェイクアップ用に構成されています。

ルーチンはSW5が押されるのを待機し、緑色の LED をオフにして、次の処理を実行する Wkpu_EnterStandby() 関数に入ります。

  1. コアクロックを FIRC に切り替えます。
  2. WKPU インスタンスを初期化します。
  3. WKPU42 (PTB19) を設定します。
  4. スタンバイ(または高速スタンバイ)状態になります。

SW6を押すと、MCU が起動してリセットし、 SW5が再度押されるかどうかをポーリングします。

この例は現状のまま提供されており、保証やサポートはありません。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-08-2026 09:07 AM
更新者: